Recent Blog Posts
    • 12 Jul 2019

    Haftnotiz, die ihren Namen verdient hat

    Extrem haftbar - für Industrie und Gewerbe Wer im Büro arbeitet, kennt sie: die kleinen gelben Post-it® Haftnotizen von 3M™. Außerhalb des Büros finden die praktischen Merkzettel aber bislang nur wenig Verwendung. Das s...
    • 1 Jul 2019

    Pflanzenbeleuchtung optimieren

    MAVOSPEC BASE - Messung der Pflanzenbeleuchtung Alle photometrischen Messgrößen, zu denen Lumen, Lux und cd/m² zählen, geben den Helligkeitseindruck des Menschen bei Tagessehen wieder, d.h. das Spektrum des Lichtes wird mit der H...
    • 26 Feb 2019

    RADEMACHER: HomePilot® Smart Home

    RADEMACHER: HomePilot® Smart Home - Wohnkomfort aus einer neuen Perspektive Wohnkomfort aus einer neuen Perspektive: Entdecken Sie die unbegrenzten Möglichkeiten des HomePilot® Smart Home, die Ihren Alltag komfortabler machen. Sehen Sie...
    • 22 Feb 2019

    Runpotec: Ihr Spezialist im Kabeleinziehbereich

    Runpotec: Ihr Spezialist im Kabeleinziehbereich Als Innovations- und Technologieführer setzt die Firma Runpotec neue Maßstäbe im Bereich Kabeleinzugstechnik. Aufgrund der beiden Produktionsstätten in Salzburg und Oberösterreich, sowie zahlreicher Patentlösungen beeindruckt Runpotec durch höchste Qualität bei Material, Fertigung und Verarbeitung. Mit einem europaweiten Vertriebsnetz...
    • 29 Aug 2018

    TDE Zentralsteuerung für bis zu 20 Funktionen

    Realisierung einer Zentralsteuerung für das LOGO! TDE, mit der bis zu 20 unterschiedliche Schaltfunktionen in einem Gebäude realisiert werden können. Das externe Textdisplay LOGO! TDE für die Produktreihe LOGO! 8 stellt eine preisgünstige und zentrale Schnittstelle zur Bedienung Ihrer Zentralsteuerung zur Verfügung. Über eine WLAN-Verbindung koppeln Sie das LOGO! TDE mit...
    • 29 Aug 2018

    Pumpensteuerung für eine Zisterne

    Ein Gebäude soll mit einer stetigen Nachfuhr von Brauchwasser versorgt werden. Mit der LOGO! 8 wird hierfür eine Pumpensteuerung für eine Zisterne realisiert. Die Zisterne wird durch Regenwasser gespeist und über eine Pumpe wird daraus ein Gebäude mit Brauchwasser, versorgt. Ist die Zisterne leer, wird der niedrige Füllstand über einen Sensor erfasst und ein Magnetventil...
    • 29 Aug 2018

    Schiebetorsteuerung mit Wendeschütz-Schaltung

    Das Tor wird durch einen Schlüsselschalter, eine Fernbedienung, oder den LOGO! Webserver bedient. Der Motor wird über Leistungsschütze geschaltet, die innerhalb des LOGO! Schaltprogramms gegenseitig verriegelt sind. Die Bewegung des Tors wird durch ein Signallicht angezeigt und die Tor-Durchfahrt wird durch eine Lichtschranke überwacht. Beim Einfahren auf das Gelände wird, über die Parametrierung...
    • 22 Aug 2017

    Moderne Beleuchtungssteuerung per KNX mit LOGO! 8

    Moderne Gebäudesteuerung mit LOGO! 8 und KNX Ob in Hotels, Wohn- oder Geschäftsgebäuden – die richtige Beleuchtung spielt eine entscheidende Rolle bei Komfort und Wohlbefinden. LED Technik vereinbart diese Anforderungen bei gle...
    • 22 Aug 2017

    Fernsteuerung per SMS beispielsweise für Bewässerung und Futterautomaten

    Steuern eines Prozesses mit Hilfe von einer SMS Um das Szenario „Temperaturüberwachung mit SMS-Alarmierung“ zu erweitern, wird die Möglichkeit implementiert, remote über eine SMS ein Lüftersignal zu steuern. Wird eine ...
    • 2 Jul 2017

    Mehr Sicherheit in Gebäuden durch LOGO! Überwachung

    In der Gebäudetechnik spielen Gefahrenvorbeugung sowie eine rechtzeitige Alarmierung eine immer größere Rolle. Unter diesem Gesichtspunkt sollen folgende Bereiche in einem Haus mit Hilfe von Sensoren überwacht werden: Kellerraum...
    • 2 Jul 2017

    Intelligente Raumbelüftung mit LOGO!

    Zur Vermeidung von Feuchtigkeit und modrigem Geruch in Sanitärräumen, Wohnungsküchen oder selten genutzten Räumen ist ein bedarfsgerechter und gesicherter Luftaustausch erforderlich. Die Raumbelüftung kann sicher und ein...
    • 4 Apr 2017

    Temperaturüberwachung im Serverraum installieren

    Temperaturüberwachung mit LOGO! Sie möchten die Temperatur eines Serverraumes überwachen und bei Grenzwertüberschreitungen eine Alarmmeldung automatisch per SMS erhalten. Diese Applikation zeigt an einem Beispiel, wie Sie eine zuv...
    • 4 Apr 2017

    Uhrzeit automatisch Synchronisieren

    Automatische Uhrzeitsynchronisation Die Systemzeit des LOGO! CMR kann über unterschiedliche Wege (GSM, GPS, NTP) synchronisiert werden. Das Szenario „Uhrzeitsynchronisation“ zeigt die Voraussetzungen und die Durchführung fü...
    • 4 Apr 2017

    Rollladen automatisch steuern

    Ansteuerung eines Rollladen mit LOGO! - Anwendungsbeispiel mit LOGO! 230RCE In einem Gebäude sollen die Rollläden komfortabel mit der LOGO! gesteuert werden. Dieses Beispiel zeigt die Realisierung eines Rollladenmotors auf, und kann je nach...
    • 4 Apr 2017

    Schutztürüberwachung einrichten

    Schutztürüberwachung: Einfach und sicher realisiert Die Schutztürüberwachung ist eine der häufigsten Safety-Anforderungen, die in einer Maschine zuverlässig gelöst werden muss: Gefahrbringende Maschinen-bewegungen m...