Recent Blog Posts
    • 13 Aug 2019

    Der Spezialist für lange Flure

    Hohe Reichweite für lange Flure: Die ESYLUX Präsenz- und Bewegungsmelder PD-C und MD-C 360i/40 Corridor Mit den Präsenz- und Bewegungsmeldern PD-C und MD-C 360i/40 Corridor aus der Serie COMPACT präsentiert der Hersteller ESYLUX n...
    • 15 Jul 2019

    Das neue Multitalent: Der ESY-Pen von ESYLUX

    Mit dem ESY-Pen präsentiert ESYLUX ein handliches All-in-one-Gerät für die einfache Inbetriebnahme, Fernsteuerung, Lichtmessung und Projektverwaltung. Seine Bluetooth-Fähigkeit ermöglicht eine Kommunikation zwischen mobilen E...
    • 12 Jul 2019

    Kluger Motorstarter

    Phoenix CONTACTRON Hybrid-Motorstarter Steht die Anlagenverfügbarkeit bei Ihnen auch im Fokus? Dann befinden Sie sich in guter Gesellschaft – denn sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld erwarten wir alle, dass Geräte und Ma...
    • 12 Jul 2019

    Geniales Presswerkzeug

    Mechanisches Presswerkzeug MPU-TRE Inkl. 3 Presseinsätzen Zuverlässig: Einsätze werden durch Verriegelung gesichert Schnell: Presseinsatzwechsel ohne zusätzliche Ausrichtung durch besonderes Fixiersystem auch ohne Werkzeug L...
    • 12 Jul 2019

    Nachträglich reparieren

    FLEXA Reparaturmuffe für nachträgliche Installation Es gibt immer häufiger die Situation, dass Kabel und Leitungen nachträglich installiert werden müssen. Damit nicht die gesamte Verkabelung erneuert werden muss, bietet FLEXA...
    • 12 Jul 2019

    KNX Alleskönner

    Präsenzmelder, Nachtlicht, Orientierungslicht, Hauptlicht-Taster und Temperatursensor in Einem Der Wandpräsenzmelder Indoor 140L-KNX-DX ist ein wahrer Alleskönner. Hinter der Linse in der Mitte steckt ein leistungsstarker Präsenzm...
    • 1 Jul 2019

    Hochpräzise schneiden

    Sicher und hochpräzise schneiden Wenn feine Schneidearbeiten in Elektronik oder Feinmechanik anstehen, sind die Electronic Super Knips® Seitenschneider ein unerlässlicher Helfer. Der neue Electronic Super Knips® VDE ...
    • 24 Jun 2019

    Brandneue Ladestationen

    Elektromobilität - der Trend 2019! Mennekes und Rexel Germany bringen Ihnen die aktuellste Generation an High Quality Ladestationen für den privaten und halböffentlichen Bereich. Im privaten Umfeld können Sie bei Ihren Kunden mit ...
    • 24 Jun 2019

    Safety First - mit der POWERSAFEBOX

    Die POWERSAFEBOX bietet die Möglichkeit, Schutzkontaktsteckverbindungen sowie 16A + 32A CEE-Steckverbindungen der gängigsten Hersteller zu schützen. Die POWERSAFEBOX wurde nach dem Motto „Safety First“ entwickelt und bietet...
    • 24 Jun 2019

    Individuell konfigurierte Motoranschlussstecker

    TE-Connectivity Motoranschlussstecker EUROCONNECTORS, die Vertriebssparte der LACON-Gruppe, hat in enger Partnerschaft mit TE-Connectivity INTERCONTEC PRODUCTS eine Möglichkeit geschaffen, Kunden mit genau den Steckern für den Anschluss von...
    • 24 Jun 2019

    Leistungsstarke Energieübertragung

    Die neueste M12-Power Steckverbinder Generation von Lumberg Automation ist die leistungsstärkste und kompakteste M12-Anschlusstechnologie auf dem Markt. Der M12-Power Steckverbinder erweitert die klassische Welt der M12-Anwendungen um eine neue ...
    • 24 Jun 2019

    Der DECONTACTOR™ von MARECHAL ELECTRIC

    Der DECONTACTOR™ ist eine Steckvorrichtung mit integrierter Schaltfunktion für:  Den schnelleren Austausch von Motoren  Eine erhöhte Sicherheit der Benutzer  Reduzierte Stillstandszeiten  Sichere unter Last Trennbarkeit Di...
    • 27 May 2019

    WAGO IoT-Box

    WAGO IoT-Box Ready to Work Mit der WAGO IoT-Box von der Maschine direkt in die Cloud. Alle reden vom Internet of Things – wir reden nicht, wir machen. WAGO bietet die praktische Lösung für Maschinen-, Geräte-, Liegenschaftsanbi...
    • 7 May 2019

    B.E.G Rc-puls

    Der neue RC-plus next N 230-KNX Bewegungsmelder mit Ambientebeleuchtung Der Premium-Außenbewegungsmelder RC-plus next N-KNX von B.E.G. hat für die Generation 6 ein Facelift durchlaufen, dazu kommen viele innovative Neuerungen an H...
    • 6 May 2019

    PULS-DIMENSION-CD-Serie

    Mit der DIMENSION CD-Serie bietet PULS effiziente und robuste DC/DC-Wandler mit einem Leistungsspektrum von 92W bis 240W für die Montage auf der Hutschiene. Die Geräte zeichnen sich vor allem durch ihre hohe Störfestigkei...
    • 6 May 2019

    Vier Funktionen – ein Energiemessgerät

    Vier Funktionen – ein Energiemessgerät Das UMG 96-PA vereint vier Lösungen in einem Gerät (4-in-1): Energiemanagement, MID-konforme Energiemessung, Power Quality Monitoring und RCM-Überwachung. So kann mit dem UMG 96...
    • 6 May 2019

    B.E.G. PD4-GH Melder

    Energieeffiziente Beleuchtung für Industrie und Logistik In fast keinem anderen Anwendungsbereich sind so hohe Energieersparnisse möglich wie in Hochregallagern, in denen das Licht noch zentral ein- und ausgeschaltet wird. Die einfache L&o...
    • 6 May 2019

    GEOS Industrie- und Outdoorgehäuse

    Perfekt durchdacht für raue Anforderungen GEOS wurde speziell für den Einsatz im Industrie- und Outdoor-Bereich entwickelt. Die Gehäuse verfügen über eine hohe Schutzart, sind extrem robust und bieten vi...
    • 6 May 2019

    Befestigungssockel mit Hochleistungskleber

    Befestigungssockel mit Hochleistungskleber FMB4APT-I + QM30APT-I FlexTack-Serie FMB, Artikelnummer: 151-02659 Eigenschaften: Flexibler Sockel für abgerundete und gewinkelte Oberflächen FMBAPT Sockel werden mit einem 100 % geschlossenzell...
    • 2 May 2019

    WAGO IoT-Box

    Ready to Work Mit der WAGO IoT-Box von der Maschine direkt in die Cloud Alle reden vom Internet of Things – wir reden nicht, wir machen. WAGO bietet die praktische Lösung für Maschinen-, Geräte-, Liegenschaftsanbindung sowie As...
    • 15 Apr 2019

    Wissenswertes über E-Mobility

    Wissenswertes über e-Mobility Welche staatlichen Anreize gibt es beim Kauf eines Elektroautos? Deutschland, das Zuhause der beliebtesten Autohersteller von Verbrennungsmotoren, macht Fortschritte bei der Umsetzung der pro-elektrischen Plä...
    • 12 Apr 2019

    Klein aber Fein - Kabelschutzsysteme von Flexa

    FLEXA Kabelschutzsysteme für die „Sensortechnik“ – kleinste Abmessungen für höchste Präzision Schutzschlauchsysteme für die Sensorik in verschiedenen Ausführungen SPR - Stahl verzinktSPR-VA - Nichtroste...
    • 1 Apr 2019

    Erweiterung im IO-Link-Portfolio

    Wieder eine Erweiterung im IO-Link-Portfolio von Turck: I/O-Hubs Class A und B und IO-Link-HF-RFID-Reader Mit neuen Class-A- und Class-B-I/O-Hubs in Schutzart IP67 und HF-RFID-Schreib-Lese-Köpfen im Gewinderohrdesign erweitert Turck sein umfangreiches IO-Link-Portfolio. Durch SIDI (Simple IO-Link Device Integration) lassen sich die neuen IO-Link-Geräte direkt aus dem Profinet-Engineering-System konfigurieren...
    • 11 Mar 2019

    IFM Systemlösungen | Condition Monitoring

    Systemlösungen zur Sicherung der Maschinen-Prozessfähigkeit Systemlösungen Hardware / Software / Know How Transparenz, Effizienz und Konnektivität sind DIE Schlagworte wenn es um die Optimierung, Kostenreduzierung und Überw...
    • 6 Mar 2019

    ifm: Systemlösungen zur Sicherung der Maschinen-Prozessfähigkeit

    Transparenz, Effizienz und Konnektivität sind DIE Schlagworte wenn es um die Optimierung, Kostenreduzierung und Überwachung von Fertigungsprozessen geht. Voraussetzung hierfür ist die lückenlose Kommunikation von der kleinsten Ein...