KNX Alleskönner

Präsenzmelder, Nachtlicht, Orientierungslicht, Hauptlicht-Taster und Temperatursensor in Einem

Der Wandpräsenzmelder Indoor 140L-KNX-DX ist ein wahrer Alleskönner. Hinter der Linse in der Mitte steckt ein leistungsstarker Präsenzmelder, der die anwesenheitsabhängige Lichtregelung ermöglicht. Ober- und unterhalb der Linse befinden sich zwei halbrunde Taster, die individuell belegt werden können. Zum Beispiel kann der obere Taster für die Beleuchtung genutzt werden und der untere für die Rollladensteuerung. Der Melder wird auf 1,20m in eine Unterputzdose montiert und kann dank seiner Tasterfunktion den normalen Lichtschalter komplett ersetzen.

Im unteren Taster ist eine effiziente LED integriert, die Richtung Fußboden leuchtet. Diese kann als Nacht- oder Orientierungslicht genutzt werden. Die Helligkeit der LED ist für beide Betriebsarten prozentual einstellbar. Durch die durchdachte Abstimmung der Beleuchtung wird eine energieeffiziente Lichtsteuerung eingerichtet. Beispielsweise wird das Nachtlicht mit einem Helligkeitswert von 10% automatisch aktiviert, wenn es zu dunkel ist. So ist bei minimalem Energieverbrauch eine sanfte Beleuchtung gewährleistet.

 

Übrigens: auch erhältlich beim Rexel Germany Elektrogroßhandel: #5061441

Sobald der Präsenzmelder Bewegung registriert, wird die LED auf den Orientierungslichtwert 30% hochgedimmt. Wenn die Person mehr Licht benötigt, betätigt sie den Taster und aktiviert je nach Programmierung bspw. so das Hauptlicht. Sobald der Präsenzmelder keine Bewegung mehr registriert, beginnt die Nachlaufzeit. Wenn diese vorüber ist wird das Hauptlicht automatisch ausgeschaltet. Sollte es dann zu dunkel sein, wird das Nachtlicht wieder aktiviert. Mit der Dämmerung kommt wieder genügend natürliches Licht herein und das Nachtlicht wird automatisch ausgeschaltet. Es ist auch möglich, dass das Nacht- oder Orientierungslicht nur zwischen 23 und 6 Uhr aktiv ist. (Tag/Nacht Umschaltung).

Mit dem integrierten Temperatursensor wird außerdem die Raumtemperatur gemessen und in das KNX-System eingespeist. Diese kann dann zum Beispiel über ein Display gezeigt oder dem Heizungssystem zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe des integrierten Logikmoduls kann auch ein Temperaturgrenzwert generiert werden, der für die Rollladensteuerung genutzt werden kann.

Der Erfassungsbereich des Indoor 140L-KNX kann durch Slave-Geräte erweitert werden. Der Melder bietet noch eine Vielzahl an KNX-Software-Funktionen, sodass der Installateur das System individuell auf die Kundenwünsche ausrichten kann.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: www.beg.de

Related Posts
Recommended