Energieverbrauch überwachen

Hallo,

welche Geräte bieten gute Möglichkeiten um den Energieverbrauch von Geräten zu überwachen?

Welche Hersteller gibt es um den Gesamtenergieverbrauch auch über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen?

Vielen Dank für eure Hilfe!

  • Geht es dir dabei um den genauen Verbrauch oder brauchst du nur einen Überblick, was welches Gerät verbraucht?

    Im letzteren Fall gibt es haufenweise Module, die einfach zwischen Steckdose und Gerät geklemmt werden und dir den momentanen Energieverbrauch in Watt anzeigen und auch kumulierte Werte in Kwh berechnen.

    Als Stromzähler für Hausnistallationen eignen sich andere Geräte besser.

    Das wäre zum Beispiel so etwas: Bachmann Energy Monitor

    #2903799 

  • Hallo Techniker_profi,

    mit der smarten Steckdose AVM FRITZ!Dect 200 (#5047703) kannst du den angeschlossenen Verbraucher nicht nur ein-/ausschalten, sondern auch ganz komfortabel dessen Stromverbrauch am Smartphone oder Tablet überwachen.

  • In reply to Licht.Punkt:

    Benötige ich dafür auch eine Fritz!Box oder kann ich die Daten auch anders auslesen?
  • In reply to Techniker_profi:

    Wie bei jedem Smarten Gerät ist auch bei der Fritz!DECT-Steckdose ein Gateway mit der gleichen Funkfrequenz erforderlich. In diesem Fall ist es eine Fritz!Box mit DECT-Funkstandard (erkennbar am DECT-Kopf auf der Oberseite für die Herstellung der Funkverbindung). Der Vorteil hier ist, dass du mit dem Fritz!-System ein komplettes Sortiment an hochwertigen Geräten bekommst, die einwandfrei und zuverlässig miteinander funktionieren.

    Das Schalten geht auch mit der MyFritz!-App, alle weiteren Funktionen - wie die Energiemessung - sind nur über das Fritz!Box-Webinterface (über PC, Notebook, Tablet oder iPhone) möglich. Du kannst dir alle Details zu Leistung, Schaltzustand und Verbrauch auch per Push-Mail zusenden lassen.

    Übringens, die FRITZ!Dect 210 (#5052402) ist eine clevere Steckdose mit IP44 für den Außenbereich und kann ebenfalls den Stromverbrauch messen.

      

    Eine gute WLAN-Steckdose, die mit jedem WLAN-Router als Gateway funktioniert ist die TP-Link HS 110. Mit der kannst du dir auch den Stromverbrauch via App am Smartphone anschauen.