Merten D-Life Temperatureinstellung

Hallo,

auf dieser Seite habe ich oben rechts ein Bild mit einem Temperaturregler gesehen, der entweder digital ist oder sehr schön gestaltet ist, wo gibt es diesen käuflich zu erwerben?

https://www.hagemeyershop.com/d-life-jetzt-renovieren

  • Der sieht tatsächlich sehr edel aus. Hat jemand eine Artikelnummer bei der Hand und wenn möglich auch ein Anschlussbild?
    Vielen Dank!
  • In reply to Funkenschuster:

    Hallo Techniker_profi und Funkenschuster,

    genaugenommen handelt es sich bei dem "Thermostat" um einen multifunktionellen KNX-Touchsensor (bzw. Touchdisplay) im Schalterformat. Dieses Gerät benötigt allerdings ein KNX-System, denn der Anschluss erfolgt über eine zweidrähtige KNX-Schnittstelle. 

    Merten hat diesem Unterputz-Raumcontroller deshalb auch den Namen "KNX Multi-Touch Pro" verpasst. Damit lassen sich Räume wie mit dem Smartphone steuern, also mit wischen und tippen. Die gewünschten Werte können mit grafischen Schiebe- oder Drehreglern (z.B. Licht dimmen oder Temperatur vorgeben) eingestellt werden oder Druck auf mit +/- Tasten (z.B. Zeiteinstellung).

    Hier eine Abbildung für den Bedienmodus "Raumtemperatur", sowohl für Heizen als auch für Kühlen:

    Es kann damit aber nicht nur die Temperatur geregelt werden, sondern auch das Licht und die Jalousien lassen sich damit bedienen. Darüber hinaus können unterschiedliche Szenen definiert werden. Besonders cool ist der integrierte Näherungssensor, der das Display beleuchtet, sobald sich jemand dem Touchsensor nähert.    

    Das kleine Touchdisplay bietet also eine Mischung aus Anzeige der Temperaturem (Ist/Soll) und der Möglichkeit, den Sollwert mittels Drehregler zu verändern.

    Je nach Merten-Schalterprogramm haben die Displays unterschiedliche Größen: 

    • Merten MEG6215-5910 KNX Multi-Touch Pro (System Design) #5049502
    • Merten MEG6215-0310 KNX Multi-Touch Pro (System M) #5049503

    Hier auch ein tolles Video, das die Funktionen und Bedienungsweise sehr gut erklärt.
    Am Ende des Videos ist übrigens der Merten KNX Tastsensor Pro zu sehen, der ebenfalls in unterschiedlichen Designs und Farben erhältlich ist (z.B. als MEG6180-6050 im System Design in edlem Nickelmetallic #5049491